Выполненные проекты

Используемая продукция OBO.

Lexus Kyiv Airport Centre – premium meets precision

GES system solutions from OBO Bettermann create room designs and tech-nology at the very highest level.

Where were OBO products installed?

Location: Україна, Kiew
Customer: PJSC "Agrobudmekhanizatsiya"
Length of construction: 07.01.2024 – 04.01.2025
Installed OBO product units: Einbaugeräte-Systeme, Системы прокладки кабеля под полом

General building information

On 1 April 2025, the new Lexus Kyiv Airport Centre opened in the immediate vicinity of Boryspil International Airport. As a representative flagship showroom of the Lexus brand, the concept is aimed at customers with high demands in terms of functionality, design and technical features. The Winner Automotive Group is responsible for the operation, which already manages other showrooms in the region.

The new centre offers visitors a comprehensive range of services. In addition to the sale of new cars there are customised consultations as well as a professional maintenance service available. Furthermore, customers can test drive the latest Lexus model on a high-speed course or on the centre’s own offroad route in realistic driving situations.

Why did the customer choose OBO products?

For the technical infrastructure, in particular the electrical installation, the decision makers went for system solutions from OBO Bettermann. The focus was on reliable power and data connections as well as a solution that could be integrated easily and that would blend harmoniously into the overall architectural concept.

Were special solutions used?

Zum Einsatz kamen die Produktlinien GES R2 und GES 4 – Lösungen, die hohe technische Funktionalität mit gestalterischer Klarheit verbinden.

Das Modell GES R2 Cr wurde im Hauptausstellungsbereich im Erdgeschoss installiert. Die kompakten, zugleich aber robusten Systeme, ermöglichen einen flexiblen Zugang zu Energie und Daten direkt am Fahrzeug oder Beratungsstandpunkt.

Im zweiten Obergeschoss, wo sich die Büroräume befinden, kamen Modelle der GES 4 zum Einsatz. Diese Variante wurde gewählt, um Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen an Ordnung und technologischer Ausstattung optimal auszustatten.

Die Entscheidung für OBO-Produkte basierte auf der hohen Material- und Verarbeitungsqualität.