Принцип устойчивого развития

OBO сочетает долгосрочную экономическую деятельность и производство высококачественной продукции с ответственным и бережным использованием ресурсов, справедливой торговой цепочкой и защитой окружающей среды во всех ее проявлениях. Для дальнейшей оптимизации процессов и выявления возможностей экономии мы опираемся на постоянное отслеживание и мониторинг, а также на участие в многочисленных объединениях и группах по интересам, что позволяет нам вместе менять ситуацию к лучшему.
Наши ценности:

- Качество

- Инновационный потенциал

- Взаимодействие

- Прозрачность
Создаем лучшее будущее вместе

В OBO мы убеждены, что только вместе можно создать лучшее будущее. Вместе с нашими сотрудниками, клиентами, международными представительствами и партнерами. Поэтому OBO участвует в различных объединениях и группах по интересам.
Проекты OBO — экономия и экология
- More information on the values of the OBO world
-
Quality
Quality, customer satisfaction and efficiency are some of the key factors through which OBO has stood out from the competition for over 110 years. The DIN EN SO 9001 standard specifies the minimum requirements, in order to fulfil customer requirements, as well as additional requirements for our product and service quality. OBO has been certified to ISO 9001 since 1995. Since that time, we have continually developed the quality of our processes, which we are able to prove in regular inspection audits.
Innovative force
At OBO, innovation is in the company's DNA – and in the name. In 1952, OBO engineers developed the first metal anchors that could be used in a wall without drilling. "Ohne BOhren" (without drilling) – this innovation gave us not just our brand name, but has shaped our company. The spirit of innovation can still be found today in each OBO product.
Connections
We are strongly connected – to each other, globally to our international OBO locations, as well as to our partners. In order to advance our sustainability goals and shape the future together, we are members of numerous associations and interest groups.
Transparency
We strive for the greatest possible transparency across the entire OBO corporate group. To this end, all of the company’s objectives, processes and data are continuously measured, assessed and, if necessary, improved on.